技术常见问答

询问问题

实现Modbus设备与监控主机连接的方案?如何应用?

有两种方案:
·直接连接。通过RS485/RS232转换器连接Modbus总线和监控主机连接;
·网络连接。将Modbus总线连接至EGX网关的RS485接口,再通过以太网连接网关与监控主机;


应用:直接连接用于设备数量比较少的系统,简单经济;网络连接用于设备数量较多的系统,尤其是有多个配电站的场所,网络层次清晰,便于管理、维护和扩展。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?