技术常见问答

询问问题

其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:

□ 直流电源的一极直接接地,通常为负极(下文简称为A型);
□ 直流电源的正负极间的中心点接地(下文简称为B型);
□ 直流电源不接地,正负极均对地绝缘(下文简称为C型);
另外需得知各种型号断路器的直流短路分断参数。下表给出了各型号断路器在不同等级直流电压下分断的最大短路电流和所需串联极数。例如,NS100N断路器在DC500V能够分断最大50KA的短路电流,并且需要2极串联。

 类型

 

 电流额定值

 

                     直流分段能力KA
 24/48V  125V  250V  500V  900V
C32H-DC

1-40A 

 

10(1P)

20(2P) 
10(2P)     

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?