技术常见问答

询问问题

关于RS232通讯和RS485通讯的简要介绍:

计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。RS-232-C接口和RS-485接口都是目前最常用的串行通讯接口.
其中RS-232标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器, 常用的9条引线的信号, 只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。传输电缆长度应为50英尺, 实际应用为50米左右. 由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有接口的信号电平值较高, 不兼容TTL电路,;传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps; 共地传输形式产生共模干扰,抗噪声干扰性弱; 在总线上只允许连接1个收发器。
针对RS-232-C的不足,于是就出现新的RS-485接口标准,它具有以下特点:接口信号电平降低且与TTL电平兼容; 数据最高传输速率为10Mbps; 抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好; 最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米; 在总线上是允许连接多达128个收发器。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?