技术常见问答

询问问题

P400标准型、H型和DR型模块的功能和安装有何区别?

P400功率因数补偿模块按照使用环境的谐波污染等级不同分为:标准型、H型和DR型。
标准型和H型的补偿模块由:铭牌、接触器、连接端子块、电容、熔断器和固定架组成。
安装方面:上述两种类型可安装在宽*深*高为600(700,800)*400(500)*2000的柜体中。模块深度的扩展由P45横梁完成; 而横向的扩展由扩展安装板实现。2000mm高的柜体中最多可以安放5个补偿模块;在柜体内可以颠倒模块方向,并联电缆以及在柜体底部使用1个接线模块实现柜体组装。特别要注意模块间的最小间距为55mm,P45的宽度足以保证这个尺寸要求。与此同时,我们还提供安装在扩展安装板前的鱼型母排,这样可以充分利用起扩展空间.另一个安装方面的尺寸限制来自于安装在柜体底部的接线模块,出于绝缘等安全考虑要求离地至少19cm。
在电缆选择方面,必须按照以下标准选择:温度低于50℃,最大恒定电流(Imp)分别为1.36In(标准型)和1.43In(H型),在设置热保护时也以此为标准,短路保护为10In。P400模块耗散热量为2.5W/kvar,通风要求为风向自下至上且开口必须符合相应的IP防护等级。
DR型P400 补偿模块在组成上比前两型多出失谐电抗器,热保护装置和2个用于防止直接接触到电抗器和鱼型排用的保护罩。 另外,用于横向扩展的两个支架和鱼型排是模块中的必要组成件,不再是选配。安装方面P400DR基本与前两种模块的安装要求相同,但不需要连接模块 。由于P400DR模块耗散热量为8W/kvar,所以要求柜体强制通风并最好在柜体顶部安装抽风式风扇以增大空气通量。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?