技术常见问答

询问问题

P400功率因数补偿模块组合板安装在不同尺寸的柜体中,需要配置哪些安装附件?

P45固定横梁。可以将P400补偿模块任意安装在400或500mm深的所有柜体中。P45成对供货(订货号:52795),订货个数=N*+1。
对于深度大于500mm的柜体可以在柜内增设中间垂直立柱。
600mm宽的柜体中安装P400不需要配扩展安装板。
R700或R800扩展安装板,用于将P400补偿模块分别安装在700或800mm宽的柜体中,R700和R800的订货号分别为52794和52796。订货个数=N*。
接线模块(可选),每个接线模块供货时带有4根P45、1个R700、1个R800。订货号为52800,订货个数=每面柜子1个。
2000mm高的柜子通常装5个补偿模块和1个接线模块。每面柜内无功功率最多不超过405Kvar(400V/50Hz)。
注:N*为P400补偿模块的个数。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?