技术常见问答

询问问题

什么是功率因数补偿模块?它有什么优点?

将Varplus电容器、LC1-D.K电容接触器、1组3个HRC保护熔断器组合在一块板上安装,构成功率因数补偿模块。其优点如下:
□ 根据电容器的容量规格,已正确地选配了通断接触器和保护熔断器,以免选配错误。
□ 使用多块功率因数补偿模块可构成大容量无功补偿装置,可保证安装、接线十分方便,质量可靠。
□ 和NR6/NR12控制器配合使用,便于分步投切控制。
当需要大容量400V/50Hz电容器时,可以选用梅兰日兰的P400系列功率因数补偿模块,其容量范围:标准型45-810kvar、加大型60-700kvar。
 
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?