技术常见问答

询问问题

关于“配合”的定义是什么?

根据IEC/EN60947-4-1规定:

缺乏配合:操作者需要承担很大风险,同时也可能对设备造成损伤。

1类配合:操作者无风险,这是最常用的标准解决方案,短路情况下,允许起动设备损毁,但不允许电控柜以外的设备受损。发生故障重新起动前,需要修复电机起动设备。

2类配合:短路情况下,操作者无风险,不允许电控柜以外的设备受损。允许接触器触点在轻易分开的情况下轻微的熔焊。

全面配合:高性能解决方案。短路情况下,操作者和设备无风险,起动器触点本身也不允许有熔焊。无需特殊防范,立即重新启动。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?