技术常见问答

询问问题

塑壳及框架断路器适用的标准GB14048.2,相应的IEC60947.2与微型断路器适用的标准GB10963,相应的IEC60898使用范围的差异?

   GB10963  GB14048.2
 使用范围   家用及类似用途电流     配电装置用断路器
 使用对象    非专业人员使用,无需维修  专业人员使用,可维修
 额定电压  440V及以下  交流1000V直流1500V及以下
 额定电流  125A及以下  任何额定电流
 过电压类别  III  III, IV
 污染等级  2  3
 短路分断能力  25000A及以下  任何短路分断能力
 过电流保护特性  建筑物线路设施保护特性  配电线路保护特性
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?