技术常见问答

询问问题

低压终端电器使用的影响主要体现在哪些方面?为什么要降容使用?

1)海拔升高导致气压降低,空气密度降低使散热的对流作用减弱,温升就会随之升高。尽管海拔升高也会导致气温下降从而部分补偿由海拔升高对电器温升的影响,但是该作用不足以抵消温升的增加,产品还得降容使用。
2)海拔高度增加对电气间隙和爬电距离影响较大从而降低绝缘性能,产品的额定绝缘电压和最大额定工作电压都要降低。
3)空气压力和密度的降低,使得灭弧时间延长,触头烧蚀严重。另外产品承受过电压的水平降低,通断能力水平也降低,电气寿命会减少。
4)海拔增加对热磁脱扣特性会有影响。双金属构成的过载保护系统,反时限的过载保护动作时间要延长。电磁机构组成的瞬时保护特性,整定脱扣范围要缩窄。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?