技术常见问答

询问问题

我们的产品所符合的抗湿热性2类(温度55C时,相对湿度 95%)是什么意思?相关的实验标准是什么?

国家标准要求电气应具有适应在正常条件中发生的适度作用的能力, 因此应验证适应湿热环境的能力。相关试验分为下述两种。当不考虑电气表面凝露和呼吸作用时选用恒定湿热试验I(实验条件为40C+/-2C,相对湿度90%-95%,优先4昼夜试验严酷等级);当考虑凝露主要受潮机理及呼吸作用时应采用交变湿热试验II(高温温度55C,周期2昼夜,相对湿度90%-95%)。
试验预备条件应满足: 1.出线口或敲落口打开;2.可拆卸部分应与主部件一起承受试验;3.试验前室温条件下存放不小于4小时。试验结束条件应满足:1.工频耐压试验(2U+1000V)无绝缘击穿闪洛现象;2.外观检查无影响继续使用的变化。我们的低压产品如C65预期使用环境温度(不考虑高温降容使用)上限高于40C而不超过55C所以采用交变湿热试验II,即满足温度55C时,相对湿度 95%。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?