技术常见问答

询问问题

GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于分级保护上下级动作时间有何要求?

“5.7.4在采用分级保护方式时,上、下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2s。下一级剩余电流保护装置的极限不驱动时间,应小于上一级剩余电流保护装置的动作时间,且时间差应尽量小”。
“5.7.6 除末端保护外,各级剩余电流保护装置应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。且各级剩余电流保护装置的特性应协调配合,实现有选择性的分级保护”。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?