技术常见问答

询问问题

简述梅兰日兰低压配电断路器的功能区别。

□ Masterpact空气断路器:框架电流范围400A~6300A,主要用于低压配电系统的进线、母联及其它大电流回路的关合。
□ 塑壳断路器:框架电流范围80A~1600A,主要用于低压配电系统的进出线、电动机保护。
□ Multi 9 小型断路器:额定电流范围1A~125A,主要用于建筑物和用电设备的终端配电箱内

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?