技术常见问答

询问问题

安全模块XPSAT 替换为XPSATE,它们之间的区别是什么?

XPSATE 从功能上可以替代XPSAT,用于急停按钮和限位开关的监控。它们之间的区别主要有:
1、输出触点不同:XPSAT 具有3 个N/O 触点,1 个N/C 触点和2 个延时断开的N/O 触点;XPSATE 具有2
个N/O 触点, 3 个延时断开的N/O 触点,4 个固态输出。
2、宽度尺寸不同:XPSAT 宽度为90mm,XPSATE 宽度为45mm。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?