技术常见问答

询问问题

选择漫射式光电传感器时应注意什么?

漫射式光电传感器为发射器和接收器一体的传感器, 工作原理为发射器发射的光经被测物体直接反射给接收器, 若接收器接到由被测物体反射回的光束时则动作。
特别应注意的是对于不同颜色和不同粗糙表面的物体其反射光的能力不同,反射距离也不一样,颜色越深表面越粗糙其反射距离越短。若被检测物为白色物体,则检测距离一般可以达到标称距离的90%;若被检测物为灰色物体,则检测距离一般为标称距离的18%;若被检测物为黑色物体,则检测距离一般只有标称距离的6%,具体参数以产品目录为准。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?