技术常见问答

询问问题

何为极化反射?

当被检测物有高反光性时(如:镜子),如用普通的反射板型光电传感器检测,则接收器有可能接收到通过物体反射回的光线,而认为没有物体在有效检测范围内,因此,可能会产生误动作,影响生产的正常进行。而使用极化反射型传感器,则可避免类似的误动作。发射器发出一定方向的偏振光,经过反射板的反射,折回与发射光成90°夹角的偏振光。接收器只能接收与发射光成90 °的偏振光。因此,当无物体时,接收器正常接收偏振光,输出状态不发生改变;当有高反光性物体在感应范围内,反射回与原偏振方向相同的光束,该光束不被接收器接收,因此,传感器认为没有光束返回,输出状态发生改变,检测到有物体进入有效检测范围。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?