技术常见问答

询问问题

ZCMC21T1/T2/T5中的T1/T2/T5是什么意思?

ZCMC21T1/T2/T5用于ZCMD21/61的限位开关本体。其中的"T"表示此产品的电缆是无卤元素的,后面的数字1、2、5即电缆的长度为 1m,2m,5m。这种不含卤元素的产品主要用于铁路和火车的使用。ZCMC21T*的电缆用的是PLASTELEC R306的电缆,满足EN 50306的标准。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?