技术常见问答

询问问题

施耐德XC限位开关的重复精度是多少?

型号

重复精度

XCKD/P/T型

100万次操作循环,触发点精度为0.1mm

XCKM型

100万次操作循环,触发点精度为0.05mm

XCKJ型

直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm

XCKS型

直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.05mm

XCMD型

100万次操作循环,触发点精度为0.05mm

XCPR型

直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm

XCTR型

直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm

XCDR型

直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm


详细内容请参考样本。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?