技术常见问答

询问问题

方形电感式接近传感器如何安装?

支架XSZB*00和XSZB*90可以用来安装XS*J、XS*F、XS*E、XS*C系列的电感式接近传感器。
XSZB*00是平行支架,传感器固定位置与支架固定位置平行,支架可通过螺钉安装在垂直或者水平面上,
支架与传感器之间依靠弹性突起夹住,无须螺丝安装;

XSZB*90是垂直支架,传感器固定位置与支架固定位置垂直,支架可通过螺钉安装在垂直或者水平面上,
支架与传感器之间依靠弹性突起夹住,无须螺丝安装。

XSZB*00          XSZB*90

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?