技术常见问答

询问问题

光电开关的反光板怎样安装?

XUZC100是一种方形远距离反光板,本身没有安装板和安装附件,需要用户自己安装。
XUZC*(16、21、31、39)是一种圆形标准反光板,本身没有安装板和安装附件,需要用户自己安装。
XUZC24是一种六边形近距离反光板,两侧有ø7.5mm开孔,可用于安装。
XUZC80是一种圆形标准反光板,圆心处有ø4.5mm开孔,可用于安装。
XUZC50是一种方形通用反光板,对角有4×R5的长孔和ø4.5mm开孔,中间还有2个ø5.5mm开孔,可用于安装。
XUZC50还可以通过3D固定套件安装,XUZ*2003?XUZ*2004?XUZ*(2003、2001)

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?