技术常见问答

询问问题

压力传感器,流体连接 1/4”BSP与 1/4”NPT螺纹有何区别?

 

BSP即ISO 228/1标准55°圆柱管螺纹,来源于英寸制系列,但米制和英寸制国家均广泛采用,现为ISO国际标准螺纹之一,用于输送液体经、气体和安装电线的管接头与管子的联接,中国标准为G。参见下表:

 

国别

中国

日本

英国

法国

德国

前苏联

ISO

代号

G

G、PF

BSP

BSPP

G

R(内螺纹)

K(外螺纹)

G

TPУБ

Rp

 

NPTNational Pipe Tapered)螺纹是按美国标准ANSI B1.20.1生产。属于美国标准的60圆椎管螺纹,常用于北美地区。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?