技术常见问答

询问问题

两个或两个以上超声波传感器安装的相邻间距是多少?

如果两个标准超声波传感器安装得太近,一个传感器的发射波很可能会干扰另一束发射波,导致误动作。

所以,为避免类似情况发生,
1、当两个或两个以上超声波传感器相邻安装(并列安装)时,必须保证每两个传感器之间最小距离e(如下图左),e的具体参数要根据相应超声波传感器的检测曲线来确定。只要确保在检测范围内,两个传感器的声波曲线没有重叠就可以简单判断在此距离上两个传感器不会互相干扰。

2、当两个超声波传感器面对面安装时(如下图右),必须保证两个传感器之间的最小距离e≥4*Sn(Sn为额定检测距离)。

超声波传感器参数.jpg

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?