技术常见问答

询问问题

如何查看通用型光电传感器当前的检测模式?

在已经设置过环境自学习和被测物自学习之后,可以通过按一下自学习按钮后红色LED的闪烁次数来查看光电传感器当前的检测模式。
具体步骤和现象如下:
       在传感器通电的时候按下自学习按钮,这个时候绿色LED灯亮起,马上放开按钮(按下时间应小于1s)。
通过红色LED灯的闪烁次数来判断当前的检测模式:
       如果红色LED灯闪烁一次,说明当前检测模式是漫反射系统;
       如果红色LED灯闪烁两次,说明当前检测模式是带背景抑制的漫反射系统;
       如果红色LED灯闪烁三次,说明当前检测模式是极化反射系统;
       如果红色LED灯闪烁四次,说明当前检测模式是对射系统。

自学习.jpg

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?