技术常见问答

询问问题

Climasys温度湿度控制装置的型号各个部分代表是什么意思?

NSY 代表是系列号;

CCO代表是产品号;

TH代表温度控制器;TY代表湿度控制器;HYT代表温度湿度控制器;THD代表双控温控器:即是独立的两路输出,一个常开和一个常闭,分别由两个设定温度的表盘控制,红色表盘用于常闭节点设置,控制加热器,蓝色表盘用于常开节点设置,控制风扇,控制输出信号或报警;

电子式的型号,有电压代码:30v—9-30v AC/DC;120v—100-120v AC;230v---230v AC

C代表常开触点,N代表常闭触点,I代表一副触点

F:代表以华氏温度显示,D代表以摄氏温度显示
1.bmp

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?