技术常见问答

询问问题

接近传感器输出NPN和PNP有什么区别?

PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发时,输出线是悬空的,就VCC电源线和out线断开。

对于PNP-NC NO型,其实就是多出一根输出线out,根据需要取舍。

NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0V线连接,相当于输出低电平0V。

对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。有信号触发时,发出与0V相同的电压,也就是out线和0V接通,相当于输出低电平0V。

对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V相同的电压,也就是out线和0V接通,输出低电平0V,当有信号触发时,输出线时悬空,就是0v线和out线断开。

对于NPN-NC NO型,和NPN-NC NO型类似,多出一根输出线out,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?