技术常见问答

询问问题

变频器开关频率与输出频率的区别?

(1)根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获得的直流电压通过逆变桥的六个功率器件(通常是IGBT)反复通断所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性地变化,从而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频率和一定大小的输出电压。

(2)开关频率,即IGBT反复通断的频率,或称为切换频率,又因为从输出波形来看,好像是将需要的基波电压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。

(3)输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形的质量,对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电流等有很大的影响。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?