技术常见问答

询问问题

XPSAC,XPSAF,XPSAK,XPSMP系列安全模块有那些区别?

(1)XPSAC:1个安全功能,急停或门开关,安全等级3级,供电电压范围宽 ,AC/DC24V, AC48V, AC115V, AC240V,3 NO安全输出,1个辅助晶体管输出。

(2)XPSAF: 1个安全功能,急停或门开关,安全等级4级,供电电压AC/DC24V,3 NO 安全输出。

(3)XPSAK: 1个安全功能,多种可选,安全等级4级,供电电压范围宽AC/DC24V, AC48V, AC110V, AC120V,AC230V,3 NO 安全输出, 4个辅助晶体管输出和一个NC输出。

(4)XPSMP:2个安全功能,15种可选,安全等级4级,供电电压DC24V,6NO 安全输出+ 3个辅助晶体管输出。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?