技术常见问答

询问问题

GV2/GV3断路器各部件的极限温升是多少?

GV2/GV3断路器符合IEC 60947-2/GB 14048.2标准对温升的要求。当断路器承载其约定发热电流时,各部件的极限温升值:人力操作部件,金属零件极限温升25K,非金属零件极限温升 35K;正常操作时无需触及的部件,金属零件极限温升50K,非金属零件极限温升60K;可触及但不供手握的部件,金属零件极限温升40K,非金属零件极 限温升50K;连接外部绝缘导体接线端子极限温升为80K。具体可以查断路器的相关标准。

断路器温升.jpg

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?