技术常见问答

询问问题

客户选择了光幕XUSLCADP0360C和XUSLCBDP0360C,现在想配保护罩,应该如何确定型号?

保护罩有正装(XUSZKAF06*****C)、侧装(XUSZKAF07*****C)、管装支架(XUSZKAF08*****C)和双臂支架(XUSZKAF09*****C)四种方式,其中第一个*表示检测精度的字母(B-30mm,C-40mm,D-50mm),后面4个****表示保护高度,客户的两个型号检测精度都是D,保护高度都是360mm,所以保护罩型号相同:XUSZKAF06D0360C、XUSZKAF07D0360C、XUSZKAF08D0360C或者XUSZKAF09D0360C。                

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?