技术常见问答

询问问题

超声波传感器自学习按钮XXZ PB100,适用的产品系列。

超声波传感器自学习按钮附件XXZPB100,适用的超声波传感器型号是XX*18A3*AM12、XX*V3*AM12、XX*D1*AM12和XX7V1A1*AM12。

超声波传感器传感器XX*18A3*AM12、XX*V3*AM12等供货中,自学习按钮附件XXZ PB100不随机提供,客户需要单独订购。
 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?