技术常见问答

询问问题

Osiswitch限位开关,ZCKY81与ZCKY59应用选型说明。

Osiswitch限位开关XCKJ系列中,热塑端头弹簧棒ZCKY81,热塑圆棒摇杆ZCKY59,两者的应用差异表现在被检测物体移动速度、触发的方向。热塑圆棒摇杆ZCKY59检测物体移动速度小于1m/s、移动方向必须与摇杆运动一致,热塑端头弹簧棒ZCKY81检测物体移动速度小于1m/s,移动方向允许与摇杆运动有小偏移和过行程。但因弹簧的柔性,肯定断开的角度不确定。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?