技术常见问答

询问问题

[Q&A]施耐德滤波电容ABL8FEQ和ABL8TEQ各有什么区别?

ABL8FEQ系列:带有相位-中性线连接或相-相连接,并经过镇流和滤波,确保连接至230/400V的主进线电源。能够提供电流介于0.5-20A之间,可在导轨上直接安装的电源。

ABL8TEQ系列:带有3相连接,并经过镇流和滤波,尤其适用于执行器和预执行器控制所需的高功率等级,因此它主要被用于“所有DC24设备”或直流阀和电磁阀的试运行。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?