技术常见问答

询问问题

2014年推出的ATV6××一共有几个系列,这些系列有什么特点?

新的ATV6××系列按安装方式、谐波、防护等级分为以下几个系列:

ATV 630     墙面安装 & 地面安装 IP21 变频器

ATV 640     墙面安装低谐波 IP21 变频器

ATV 650     墙面安装 IP55 & 地面安装 IP54 Drives

ATV 660     标准变频器系统

ATV 680     低谐波变频器系统。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?