技术常见问答

询问问题

M218、M238及M258的PLC的系统变量如何访问?

系统变量有两种:定位变量和非定位变量。

若在Somachine程序中访问系统变量,由于大于%MW59999的地址将被视为超出了SoMachine的范围,所以需要键入变量的结构名称,然后再输入组件名称来访问系统变量。

若通过现场总线或网络请求访问这些变量,定位变量和非定位变量的方式是不同的。对于定位变量,可以直接访问它们;对于非定位变量,需要把它们放到重新定位表中,再在重新定位表中去访问它们。

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?