技术常见问答

询问问题

ATV61F与ATV61主要有什么区别?不支持哪些功能?

  ATV61 ATV61F
功率及电压范围更有针对性 220V~690V
0.75~2400kW
380V~415V
0.75~250kW
过电流能力 120%/60s 110%/60s
电机控制方式 控制方式多而复杂 最主流控制方式
最大输出频率 600Hz 400Hz
通讯协议 标配Modbus & CANopen
其它选配
标配Modbus
其它选配
运行温度 -10~50摄氏度不降容 -10~40摄氏度不降容
操作界面 90kW以上标配中文面板 中文面板选配
证书 CE, C-tick, GOST, etc. CE

除此之外ATV61F还不支持以下主要功能

  • 电动电位计和给定存储

  • 共直流母线和AFE

  • 编码器

  • 逻辑输入控制预磁

  • 点动功能

  • 同步电机和节能模式

  • RP频率控制输入 ? VW3A3202扩展卡

  • 使用“ 脉冲输入” 输入来测量电机转速

  • 输入求和/ 输入相减/ 相乘

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?