技术常见问答

询问问题

[Q&A]MT单独购买零件中的AD外部供电模块的电压指的是什么电压?

这些电压(如下)指的是供电模块的输入端电压,输出端电压均为DC 24V±5%,容量1A。

 

24-30 V DC

P054440

48-60 V DC

P054441

110 V DC

P054442

110 V AC

P054443

220 V AC

P054444

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?