技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV610变频器中文面板安装在柜门上需要哪些附件?

ATV610变频器标配中文面板,面板型号为VW3A1113,该面板可以直接安装在变频器本体上,也可以在柜门上远程安装,柜门安装需要如下附件:
1、远程安装套件VW3A1114 ,用于在具备机柜门上安装。防护等级为IP21。安装时仅需在在机柜门上开一个直径为22mm 的圆孔。
2、套筒ZB5AZ905,用于将远程安装套件紧固安装于机柜门上。
3、一根带有两个RJ45 连接器的预装配电缆 ,( 可用电缆长度有1、3、5 或10 m,型号分别为VW3A1104R10、VW3A1104R30、VW3A1104R50、VW3A1104R100)

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?