技术常见问答

询问问题

Xintu产品M200/M100的持续变量情况怎样?

在断电后,控制器在内部数据闪存中自动保存前 3000 个存储器字(%MW0 到 %MW2999)。在新下载、INIT 命令或 %S0 激活的情况下,将重新初始化这些自动保存的持续变量。

根据用户请求,可在闪存中最多保存 1000 个存储器字(%MW3000 到 %MW3999)。保存或恢复的字数量是在系统字 %SW148 中指定。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?