技术常见问答

询问问题

[Q&A]施耐德双电源系统中闭环控制指什么?

闭环控制,又称并联切换,是指在低压配电的主、备电源转换时,为了避免主回路负载断电,需要先闭合备用电源开关(或者闭合母联开关),再断开主回路电源开关。

转换条件:当主备两路电源的电压差小于 20V、频率差小于5Hz、相角差小于20°时,短时间并联两路电源后,迅速转换主备电源,才不会造成变压器短路。
 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?