技术常见问答

询问问题

[Q&A]MGE Galaxy 9000 安装对环境的要求 ?



•UPS应安装在只有具有资质的人员才能进入的 房间中。例如:专用的UPS房间,计算机房中的UPS间等;

•UPS房间应具有温湿度调控功能。尤其是对电池,当房间温度超25℃时,温度每升高10℃,电池的寿命减少一半;

•UPS的安装位置应远离热源、水源和辐射源;

•UPS房间中应没有粉尘、易燃易爆气体;

•UPS安装出的地板应具有足够的承重。GALAXY 9000 UPS机柜通过旋到机架底部四个底角处的4个直径60mm的垫脚来支撑机柜的重量,若要计算作用在地板上的压应力,可用机柜的重量除以四个地脚垫块的总面积(110平方厘米),机柜的底部视图如下图所示:

074E7B51B3C2BF.jpg



 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?