技术常见问答

询问问题

Distribloc 125A配电模块最多连多少台微断主要要考虑哪些因素?

主要有两个因素:第一个是电流,考虑每相最大电流为125A,如果客户能保证所带负载不会变化,可以按照实际电流来考虑最大125A。反之,只能用额定电 流来计算考虑125A。;第二个是接线线径。对于Distribloc 125A来说,每相接2.5~6mm2导线的孔3个,接2.5~4mm2导线的孔7个,接4~10mm2的孔2个。无论是相线还是中性线,软线或者是硬 线,每个接孔都只连接一根上述规格的,不带金属片的导线。
distribloc125A.jpg

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?