技术常见问答

询问问题

C60 UL489可以在高海拔环境使用吗?

可以。海拔超过2000m需要考虑降容,参考iC65降容系数:

海拔高度(m)

 

2000

3000

4000

5000

介电强度(V)

 

2500

2200

1950

1700

最大工作电压(V)50/60Hz

Ue

440

380

380

380

平均工作电流(40)℃

 

1*In

0.96*In

0.93*In

0.9*In

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?