技术常见问答

询问问题

TM251MESE 的以太网2支持Modbus Tcp IOScanner功能,对于一个通道来讲,最多支持的长度是多少?

在添加通道时,一个通道如果是用功能码23(读写多个寄存器)的话,支持的最大读长度是125,写长度是121。如果是用功能码16(写多个寄存器)的话,支持的最大写长度是123。如果是用功能码03(读多个寄存器)的话,支持的最大读长度是125。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?