技术常见问答

询问问题

Somachine软件中,功能与功能块的差异是什么?

功能:是返回一个直接结果的 POU(程序组织单元);通过其名称(而不是通过实例)直接调用;从一个调用到另一个调用不会保持原有状态;可以用作其他表达式中的操作数。比如:布尔操作符 (AND)、计算、转换(BYTE_TO_INT)等。

功能块:是返回一个或多个输出的 POU(程序组织单元);始终通过实例(具有专用名称和变量的功能块副本)进行调用;每个实例在从一个调用到另一个调用会保持原有状态(输出和内部变量)。比如:定时器、计数器等。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?