技术常见问答

询问问题

Somachine软件中,在梯形图编程的POU中,调用的同样是梯形图编程的自定义功能块为什么没有管脚?

引导客户检查自定义功能块的程序时发现,客户的程序中只定义了变量VAR,但没有定义输入和输出变量。通过变量自动声明中,范围的下拉菜单,可以选择变量的范围。确定输入变量VAR_INPUT,输出变量VAR_OUTPUT。重新定义输入输出变量,问题得到解决。
0.jpg
 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?