技术常见问答

询问问题

如果想购买Somachine V3.1,正式版订货号是什么?

无解决方案需求订货需要未授权软件和授权两部分:

1、MSDCHNSFNV31(未授权软件,可试用30天)

2、MSDCHNLRUA(单人授权文件,非强制注册,不需要上网注册即可使用,无软件自动更新功能)

     MSDCHNLRTA(十人授权文件,非强制注册,不需要上网注册使用,无软件自动更新功能)

     MSDCHNLMUA(单人授权文件,强制注册,必须上网注册后才可使用,有软件自动更新功能)

     MSDCHNLMTA(十人授权文件,强制注册,必须上网注册后才可使用,有软件自动更新功能)
     MSDCHNLMFA(百人授权文件,强制注册,必须上网注册后才可使用,有软件自动更新功能)


有解决方案需求请按以下型号订货:
MSDCHLLMUV31S0(解决方案扩展包,强制注册,必须上网注册后才可使用并安装解决方案扩展包,该订货号为DVD光盘包,含有SoMachine V3.1光盘、Solution扩展光盘、单人授权文件。)  
MSDCHLLMTV31S0(解决方案扩展包,强制注册,必须上网注册后才可使用并安装解决方案扩展包,该订货号为DVD光盘包,含有SoMachine V3.1光盘、Solution扩展光盘、十人授权文件) 
MSDCHLLMFV31S0(解决方案扩展包,强制注册,必须上网注册后才可使用并安装解决方案扩展包,该订货号为DVD光盘包,含有SoMachine V3.1光盘、Solution扩展光盘、百人授权文件) 
MSDCHLUPDV31S0(解决方案升级包,从V3.0版本升级为V3.1版本,只能用于MSDCHLLMUV30S0、MSDCHLLMTV30S0、MSDCHLLMFV30S0升级到V3.1版本,授权还是使用原来V3.0的。) 

 

注:

1、SoMachine V3安装后用户可免费使用30天,使用期满后输入授权号,即可继续使用。

2、SoMachine解决方案扩展包已包含授权文件,用户必须购买且上网注册才能使用。

3、SoMachine V3.1与原SoMachine V3.0的授权规则一致,可以使用之前的授权号。

4、对于非解决方案授权(型号中不带S0的),无论有没有注册,都无法安装解决方案扩展包。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?