技术常见问答

询问问题

Somachine 平台PLC中什么时候需要创建启动应用?

当我们在使用在线修改登录时,应注意在线修改只是针对RAM中的程序进行操作,当控制器在下次重新启动后会清除在线修改的部分程序,因此在在线修改程序后,可将控制器置于STOP状态,然后在“Online”菜单下点击“创建启动应用”来备份程序。如果想下载或在线修改时默认启动应用,可以右键“application”——“属性”——“启动应用设置”——勾选相应选项即可。

注意,如果未创建启动应用程序,则控制器会在下次重新启动后进入EMPTY状态。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?