技术常见问答

询问问题

Somachine在使用LD语言编程时输出引脚为什么无法输入变量?如图所示。

untitled.bmp 
 

Smachine软件梯形图bug(V3.1最新版仍未修正),这种情况是由于功能块EN和ENO没有正常显示,输出端与ENO重叠造成。

目前可以采用的方法是:

首先,添加空运算块,然后在块类型中输入“AND”;

untitled.bmp 
然后用鼠标左键将该块拖动至如图标示的位置,此时该块的EN和ENO就会正常显示出来
untitled.bmp     untitled.bmp 
最后,将AND改为所需要的功能块名即可,此时的输入和输出引脚可以正常添加变量,如图。
untitled.bmp 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?