技术常见问答

询问问题

Somachine软件中的Read_Var功能块都支持什么Modbus功能码?

Somachine软件中的Read_Var功能块支持的Modbus功能代码有:#1(读取线圈);#2(读取数字量输入);#3(读取保持寄存器);#4(读取输入寄存器)。
关于Read_Var及Write_Var、Single_Write、Write_Read_Var等功能块支持的Modbus功能代码,可参考下表:

1.JPG

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?