技术常见问答

询问问题

版本3.0.14.5的Somachine在项目编译生成后在仿真模式执行下载时报错?

QQ截图未命名.jpg

2013-1-23 14:34 上传

下载附件 (13.43 KB)

              

 

项目在硬件配置完成,不管POU里是否 有程序,在标准模式下编译,生成,消息栏里0警告,0错误。切换到仿真模式:在线——登录到——是,执行程序下载,此时会报上图提示的错误。解决办法:在 项目完成后,先切到仿真模式,编译,生成。最后执行:在线——登录到——是,则仿真可正常使用。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?