技术常见问答

询问问题

一个项目下多个Application之间是什么关系?

多个Application在项目树中的应用,如图,本示例有两个应用Application和App

QQ截图20130508085628.jpg
首先多个应用可以通过多重下载同时下载到CPU中:
QQ截图20130508085550.jpg
其次,在下载到CPU中的多个应用通过配置,只有一个应用的I/O得到处理:
QQ截图20130508090009.jpg

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?